Bugünlerde şirketlerin karşılaştığı zorlukların sayısı sürekli artmaya devam ediyor. Neyse ki, artık bunlarla başa çıkmanıza yardımcı olacak biri karşınızda!
FANUC CRX Cobotlar yalnızca işiniz için değil, çalışanlarınız için de çok faydalıdır. Bir CRX ile çalışırken çalışanlarınız bu avantajları elde eder:
FANUC CRX cobotlar, gıda ve içecek endüstrisinin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uymaktadır. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek, tutarlı kalite sağlayarak ve üretim süresini azaltarak verimliliği artırırlar. Gıda sınıfı malzemeleri ve kolay temizlenmeleri sayesinde yüksek gıda güvenliği standartlarını korurlar. CRX, farklı görevleri ve ürünleri yerine getirmek için kolayca yeniden programlanabilir, üretim süreçlerinde esneklik sunar, hızlı ayarlamalara izin verir ve gıda endüstrisinin daha kısa ürün yaşam döngüsü için tipik olan ürün hatlarındaki değişen talepleri karşılar. Ayrıca, kalite kontrolünü ve ürün izlenebilirliğini kolaylaştırarak yönetmeliklere uygundurlar.
FANUC CRX, havacılık ve uzay endüstrisinde montaj, denetim ve malzeme taşıma gibi çeşitli görevleri otomatikleştirerek verimliliği artırır ve üretim süresini azaltır. Yüksek hassasiyet ve doğrulukları, hassasiyet ve izlenebilirliğin hayati önem taşıdığı havacılık ve uzay endüstrisi için idealdir. Ayrıca çok yönlüdürler ve değişen üretim ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlarlar.
CRX paletleme, sıralama ve sipariş karşılama gibi görevlerde mükemmeldir, malzeme taşıma süreçlerini düzene sokar ve operasyonel verimliliği artırır. Sürekli ve tutarlı bir hızda çalışma yetenekleri sayesinde, tekrarlanan görevleri hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirebilir, işlem süresini kısaltabilir ve verimi artırabilir, yüksek kalite kontrol ve izlenebilirlik standartlarını koruyabilirler. Farklı paket boyutlarını, ağırlıklarını ve konfigürasyonlarını idare edebilirler ve kolayca yeniden programlanarak dinamik depo ortamlarında çok yönlü operasyonlara olanak sağlarlar. CRX kolaboratif robotlar kompakt alanlarda çalışabilir, dar koridorlarda gezinebilir ve depolama ve geri alma süreçlerini optimize ederek mevcut alanın verimli kullanılmasını sağlar.
FANUC CRX cobotlar, süreç optimizasyonu ve daha fazla verimlilik ve izlenebilirlik arayan ilaç ve kozmetik şirketleri için idealdir. Paketleme, etiketleme ve montaj gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek üretkenliği artırır ve teslim sürelerini kısaltır. Bu kolaboratif robotlar ilaç ve kozmetik üretiminin gerektirdiği katı temizlik ve hijyen standartlarını karşılar. Operatörlerle birlikte güvenli bir şekilde çalışarak işyeri güvenliğini artırırlar.
CRX cobotlar malzeme taşıma, kaynak, parlatma ve çapak alma gibi tekrarlayan ve zaman alan görevleri otomatikleştirerek 7/24 sürekli çalışabilir ve tutarlı bir tempoyu koruyarak daha yüksek üretim çıktısı sağlar. Bu cobotlar çeşitli metal işleme görevlerini yerine getirmek için kolayca programlanabilir ve yeniden programlanabilir. Üretim süreçlerinde esneklik sunarak hızlı ayarlamalara ve farklı ürün özelliklerine veya tasarım değişikliklerine uyum sağlamaya olanak tanırlar.
CRX cobotlar, ham gövdeden montaja kadar çeşitli otomotiv üretim görevleri için idealdir. Programlanmaları kolaydır, bu da onları macunu uygulaması ve denetim gibi hassas görevler için oldukça etkili kılar. Kompakt boyutları ve gelişmiş güvenlik özellikleri sayesinde CRX cobotlar, maliyetli modifikasyonlar olmadan mevcut üretim hatlarına kolayca ve güvenli bir şekilde entegre edilebilir. Agresif malzemelerin taşınması gibi tehlikeli görevleri yerine getirmede ve güvenliği artırmada mükemmeldirler.
FANUC CRX cobotlar kolayca en iyi iş arkadaşlarınıza dönüştürebilirsiniz. Farklı endüstrilerdeki çeşitli uygulamalar için çok yönlü ve uygun olacak şekilde tasarlanan bu robotların esnekliği ve uyarlanabilirliği, onlarca farklı sektörde çok çeşitli görevleri yerine getirebilmelerini sağlar:





Vasıflı ve vasıfsız işçi bulmakta giderek zorlanıyor musunuz? Bir FANUC CRX ile zaten sahip olduğunuz iş gücüyle daha fazlasını yapabilirsiniz. Onları sıkıcı görevlerden kurtarmak, iş memnuniyetinin artmasını sağlayacaktır.
Zaman alan, tekrarlayan görevleri umursamayan birine devrederek en sıkı teslim tarihlerini karşılayın ve işgücünüze değer yaratmak için daha fazla zaman verin.
İş gücünüzü güvenli, mutlu ve verimli tutun. FANUC CRX ile sıkıcı, kirli veya potansiyel olarak tehlikeli görevleri robota devredebilir ve çalışanlarınızı sevdikleri işlerle baş başa bırakabilirsiniz.
Endüstri standartlarına uyum, operasyonların ve ürünlerin güvenliğini, verimliliğini ve kalitesini sağlamak için çok önemlidir. CRX cobotlarımız bu standartlara uyumun sağlanmasında ve sürdürülmesinde hayati bir rol oynayabilir. Doğru ve tekrarlanabilir performans sağlayarak kalite gereksinimlerini güvenle karşılamanıza yardımcı olurlar. Ayrıca CRX serisi ISO 10218-1 güvenlik standardıyla da tam uyumludur.
Sahip olduğunuz alan miktarının büyüme potansiyelinizi sınırlamaması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle FANUC CRX cobotlarımızı alan açısından son derece verimli olacak şekilde tasarladık. Kompakt boyutları sayesinde dar alanlara uygundur.
Dijitalleşme ve otomasyon, rekabette kalmanın anahtarıdır. CRX serisi, performans ve verimlilik takibi sağlamak için açık bağlantı özelliğiyle IoT'ye hazır olarak gelmektedir.
CRX cobotlarımız insanların yerini almak için değil, onlarla birlikte çalışmak için özel olarak tasarlanmıştır. İnsanların işleri için bir tehdit oluşturmazlar ve aslında artan verimlilik sayesinde daha fazla iş güvenliği sağlarlar.
Bir CRX cobot ile çalışmak için robotik uzmanı olmanız gerekmez. CRX işbirlikçi robotlar, herhangi bir kodlama becerisine gerek kalmadan, ne yapmaları gerektiğini manuel olarak göstererek kolayca programlanabilir. İşi nasıl yapacağınızı biliyorsanız, kolaboratif robota öğretebilirsiniz. CRX her şeyi ilk seferinde doğru yaptığı için sabırlı olmanıza bile gerek yok.
CRX sizi zaten yapmak istemediğiniz monoton görevlerden kurtarabilir. Böylece sevdiğiniz şeyleri yapmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.










Aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir; sektör uzmanımız en kısa sürede ücretsiz bir danışma için sizinle iletişime geçecektir. Neden bir tanıtım için yerel FANUC showroomunuzu ziyaret etmiyorsunuz?
Taşlama ve Çapak Alma
Paletleme
Makine Besleme
Parça Kontrolu ve Testi
Montaj
Toplama ve Yerleştirme
Zımparalama ve Parlatma
Vidalama
Sızdırmazlık ve Dağıtım
Kaynak